hsh


ハーフワード・データのハーフワード・スワップを行います。(Half-word Swap Half-word)

[指定形式]

-

hsh reg1, reg2

[機能]

第1オペランドに指定したレジスタ値を第2オペランドに指定したレジスタに格納し,フラグの判定結果をPSWレジスタに格納します。

[詳細説明]

アセンブラでは,機械語命令のhsh命令が1つ生成されます。

[フラグ]

CY

演算結果の下位ハーフワードが0の場合1,そうでない場合0

OV

0

S

演算結果のワード・データのMSB が1 の場合1,そうでない場合0

Z

演算結果の下位ハーフワードが0の場合1,そうでない場合0

SAT