ルネサス
isspace
スペース/タブ/復帰/改行/垂直タブ/改ページであるかを判定します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <ctype.h>
int isspace(int c);
[戻り値]
cの値がそれぞれの記述に合致した場合(真)に0以外を返します。結果が偽であった場合は0を返します。
[詳細説明]
スペース,タブ,復帰,改行,垂直タブ,改ページ(0x09〜0x0D,または0x20)であるかどうかを調べるマクロです。cがisasciiで真になるか,またはcがEOFの場合にのみ,定義されています。“#undef isspace”を使ってマクロ定義を無効にし,マクロ定義の代わりにコンパイル済みサブルーチンが使用できます。