表示文字であるかを判定します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <ctype.h>
int isprint(int c);
[戻り値]
cの値がそれぞれの記述に合致した場合(真)に0以外を返します。結果が偽であった場合は0を返します。
[詳細説明]
表示文字(0x20〜0x7E)であるかどうかを調べるマクロです。cがisasciiで真になるか,またはcがEOFの場合にのみ,定義されています。“#undef isprint”を使ってマクロ定義を無効にし,マクロ定義の代わりにコンパイル済みサブルーチンが使用できます。
[使用例]
#include <ctype.h>
void func(void) {
int i,j = 0;
char s[50];
for(i =50; i <= 99; i++) {
if(isprint(i)) { /*コード50〜99内の表示可能文字を配列sに格納する*/
s[j] = i;
j++;
}
}
:
}
|