ルネサス
isgraph
スペース以外の表示文字であるかを判定します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <ctype.h>
int isgraph(int c);
[戻り値]
cの値がそれぞれの記述に合致した場合(真)に0以外を返します。結果が偽であった場合は0を返します。
[詳細説明]
スペース(0x20)以外の表示文字注(0x20〜0x7E)であるかどうかを調べるマクロです。cがisasciiで真になるか,またはcがEOFの場合にのみ,定義されています。“#undef isgraph”を使ってマクロ定義を無効にし,マクロ定義の代わりにコンパイル済みサブルーチンが使用できます。
注
printing characterのことです。