ここでは,コンパイル・フェーズのオプションについて説明します。
【Professional版のみ】の記述があるオプションは,Professional版でのみ使用可能です。
-stack_protector/-stack_protector_all 【Professional版のみ】 【V1.02以降】 |
||
MISRA-C:2004ルールまたはMISRA-C:2012ルールによるソース・チェックの対象外のファイルを指定します。 |
||
言語拡張により部分抑止されるMISRA-C:2004ルールまたはMISRA-C:2012ルールのソース・チェックを有効にします。 |
||