Cソース・プログラムをANSI規格に厳密に処理します。
[指定形式]
従来のC言語の仕様との両立性を持たせ,警告を出力して処理を続行します。
[詳細説明]
- | Cソース・プログラムをANSI規格注に厳密に処理し,規格に反する記述に対してエラーや警告を出力します。 |
注 | ISO/IE C9899:1990(C90)で規程されている規格のことです。
CC-RLは,ISO/IE C9899:1999(C99)で追加された仕様の一部も受容しますが,本オプションを指定した場合は,規格に反する記述はエラーとなります。 |
- | 本オプション指定時は,マクロ名__STDC__を,値が1のマクロとして定義します。 |
- | 言語仕様に厳密なコンパイル時の処理は,以下のようになります。 |
エラーとなります。
エラーとなります。
エラーとなります。
本オプションを指定しない場合は,“#line 行番号”と同様に扱います。
関数ポインタをvoidポインタへ代入するなどの処理がエラーとなります。
[使用例]
- | Cソース・プログラムをANSI規格に厳密に処理し,規格に反する記述に対してエラーや警告を出力します。 |
>ccrl -ansi -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c
|