-refs_without_declaration


宣言がない関数を呼び出す場合,または古いスタイル(K&R)の宣言が書かれた関数呼び出しをエラーとします。

[指定形式]

-refs_without_declaration

 

-

省略時解釈

宣言がない関数を呼び出す場合,または古いスタイル(K&R)の宣言が書かれた関数を呼び出す場合にメッセージを出力しません。

[詳細説明]

-

宣言がない関数を呼び出す場合,または古いスタイル(K&R)の宣言が書かれた関数を呼び出す場合にエラーとします。

[使用例]

-

宣言がない関数を呼び出す場合,または古いスタイル(K&R)の宣言が書かれた関数を呼び出す場合にエラーとします。

>ccrl -refs_without_declaration -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c