絶対式の値を持つネームを定義します。
[指定形式]
シンボル欄
|
ニモニック欄
|
オペランド欄
|
コメント欄
|
ネーム
|
.EQU
|
絶対式[.ビット位置]
|
[; コメント]
|
ネーム
|
.EQU
|
PSW[.ビット位置]
|
[; コメント]
|
[機能]
オペランド欄に指定した絶対式の値を持つネームを定義します。
[用途]
- | ソース・プログラム中で使用する数値データをネームとして定義し,機械語命令や疑似命令のオペランドに数値データの代わりに記述できます。 |
- | ソース・プログラム中で頻繁に使用する数値データはネームとして定義しておくと,ソース・プログラム中のあるデータ値を変更しなければならない場合に,そのネームのオペランド値を変更するだけですみます。 |
[詳細説明]
- | .EQU疑似命令は,ソース・プログラムのどこに記述してもかまいません。 |
- | すでに定義されたシンボルは再定義することはできません。 |
- | .EQU疑似命令で生成したネームは.PUBLIC疑似命令で外部定義することができます。 |
絶対式の定義は「(a) 絶対式」に従います。
PSWが指定された場合,値は0xFFFFAとなります。
不正な記述をした場合はエラーとなります。
- | オペランドに指定できる値の範囲は0x00000000〜0xFFFFFFFF,ビット位置に指定できる値の範囲は0〜7です。 |
- | オペランドにリロケータブル項は記述できません。また,オペランドに演算結果がリロケータブル項となる演算子は記述できません。 |
[使用例]
定数式の指定
SYM1 .EQU 10
MOV A, #SYM1
|
シンボルの指定
SYM2 .EQU 0xFFE20
BSYM1 .EQU SYM2.1
SET1 BSYM1
|
PSWの指定
SYM3 .EQU PSW
MOV SYM3, #10
|
SFR略号の指定
SYM4 .EQU P0
MOV SYM4, #2
|