絶対式の値を持つネームを定義します。
[指定形式]
シンボル欄
|
ニモニック欄
|
オペランド欄
|
コメント欄
|
ネーム
|
.SET
|
絶対式
|
[; コメント]
|
[機能]
オペランド欄に指定した絶対式の値を持つネームを定義します。
[用途]
- | ソース・プログラム中で使用する数値データをネームとして定義し,機械語命令や疑似命令のオペランドに数値データの代わりに記述できます。 |
- | ソース・プログラム中で頻繁に使用する数値データはネームとして定義しておくと,ソース・プログラム中のあるデータ値を変更しなければならない場合に,そのネームのオペランド値を変更するだけですみます。 |
[詳細説明]
- | .SET疑似命令は,ソース・プログラムのどこに記述してもかまいません。 |
- | .SET疑似命令で生成したネームは.PUBLIC疑似命令で外部定義することができません。 |
- | オペランドの記述は「(a) 絶対式」に従います。値として不正な記述をした場合はエラーとします。 |
- | オペランドの絶対式に指定できる値の範囲は0x00000000〜0xFFFFFFFFです。 |
- | .EQU疑似命令とは異なり,ビット位置指定を持つシンボルは定義できません。 |
- | オペランドに演算結果がリロケータブル項となる演算子は記述できません。 |
[使用例]
定数式の指定
SYM1 .SET 10
MOV A, #SYM1
|
SFR略号の指定
SYM2 .SET P0
MOV SYM2, #2
|