11.3.2 .DB8疑似命令

.DB8疑似命令はシンボルの前方参照を禁止していますが,前方参照してもエラーになりません。前方参照にならないように,シンボルは.DB8疑似命令より先に定義してください。

        .DB8    SYM1            ; シンボルの前方参照は禁止
SYM1    .EQU    0x12345         ; シンボルは.DB8疑似命令より後に定義
 
SYM2    .EQU    0x12345         ; シンボルは.DB8疑似命令より先に定義
        .DB8    SYM2            ; シンボルの後方参照は記述可能