5.6.7 データ配置

(1)

レジスタのデータ配置

レジスタのデータサイズと、ビット番号の関係を図 5.7に示します。

図 5.7

レジスタ上のデータ配置

 

(2)

メモリ上のデータ配置

メモリ上のデータサイズは、バイト(8ビット)、ワード(16ビット)、ロングワード(32ビット)の3種類です。データ配置は、リトルエンディアンか、ビッグエンディアンかを選択することができます。メモリ上のデータ配置を以下に示します。

図 5.8

メモリ上のデータ配置