メモリ パネルのアドレス・エリアにおいて,開始アドレスのオフセット値を設定します。
 
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
-  | メモリ パネルにおいて,コンテキスト・メニューの[表示]→[表示アドレス・オフセット値を設定...]を選択  | 
 
[各エリアの説明]
アドレス表示のオフセット値を16 進数で直接入力により指定します。
指定可能な値の範囲は,現在のメモリ パネルにおいて1行に表示されているメモリのバイト数により,次のように異なります。
指定可能な範囲:										0x0〜([サイズ表記]の設定×表示桁数)−1
例  | [サイズ表記]:1バイト/表示桁数:16桁の場合  | 
 
| 
 | 
 | 
| 
 
0x0(デフォルト) 
 | 
 
0000 
0010 
0020 
 | 
| 
 
0x1 
 | 
 
0001 
0011 
0021 
 | 
| 
 
0x2 
 | 
 
0002 
0012 
0022 
 | 
 
[機能ボタン]
| 
 | 
 | 
| 
 
OK 
 | 
 
指定したオフセット値でメモリのアドレス表示を行います。 
 | 
| 
 
キャンセル 
 | 
 
設定を無効とし,このダイアログをクローズします。 
 | 
| 
 
ヘルプ 
 | 
 
このダイアログのヘルプを表示します。 
 |