メモリ・マッピング ダイアログ


メモリ・マッピングの状況を表示します。

図 A.29

メモリ・マッピング ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロパティ パネル[デバッグ・ツール設定]タブにおいて,[メモリ]カテゴリ内[メモリ・マッピング]プロパティを選択することにより表示される[...]ボタンをクリック

注意

プログラム実行中は,このダイアログをオープンすることはできません。

[各エリアの説明]

(1)

追加メモリ・マッピング指定エリア

このエリアは常に無効です。

(2)

[マッピング済みメモリ一覧]エリア

(a)

一覧の表示

マイクロコントローラ内のメモリ・マッピングの情報を表示します。

このエリアを編集することはできません。

メモリ種別

メモリ種別を表示します。

アドレス範囲

アドレス範囲を<開始アドレス>-<終了アドレス>で表示します。
“0x”を付与した16進数表示固定です。

サイズ

サイズを10進数で表示します(単位:バイト/Kバイト)。

アクセス幅

アクセス幅を表示します(単位:ビット)。

1024の倍数の場合のみ,Kバイト単位で表示します。

(b)

ボタン

ボタン

機能

削除

このボタンは常に無効です。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

このダイアログをクローズします。

キャンセル

このダイアログをクローズします。

ヘルプ

このダイアログのヘルプを表示します。