ルネサス
「2.3 端子配置図 パネルのオープン」でオープンした端子配置図 パネルの各端子(電源端子,特殊端子,未使用端子など)に関する情報の記述状況を確認するための表示色を選択します。
なお,表示色の選択は,プロパティ パネルの[端子配置図の設定]タブ→[色設定]で該当色を選択することにより行います。
図 2.8
表示色の選択
備考
表示色の選択は,以下の8種類に対して行います。
電源端子
電源端子(用途が電源に限定されている端子)の表示色を選択します。
特殊端子
特殊端子(用途が規定されている端子)の表示色を選択します。
未使用端子
未使用端子(端子配置表 パネルにおいて,用途が未設定の兼用端子)の表示色を選択します。
使用端子
使用端子(端子配置表 パネルにおいて,用途が設定済みの兼用端子)の表示色を選択します。
デバイス
マイクロコントローラ本体部の表示色を選択します。
端子の強調表示
端子配置表 パネルの[端子番号]タブで選択された項目に対応した端子の背景色を選択します。
マクロの強調表示
端子配置表 パネルの[マクロ]タブで選択された項目に対応した端子の背景色を選択します。
外部周辺の強調表示
端子配置表 パネルの[外部周辺]タブで選択された項目に対応した端子の背景色を選択します。