2.3.1 マイクロコントローラの形状選択

2.3 端子配置図 パネルのオープン」でオープンした端子配置図 パネルに表示するマイクロコントローラの形状を選択します。

なお,マイクロコントローラの形状選択は,プロパティ パネル[端子配置の設定]タブ→[パッケージ情報]→[パッケージ名]で該当形状を選択することにより行います。

図 2.7

マイクロコントローラの形状選択

 

備考

マイクロコントローラの形状選択は,オーダ名称(GC,GFなど)で行います。