ルネサス
top
端子配置編
機 能
レポート・ファイルの出力
2.5
レポート・ファイルの出力
レポート・ファイル(端子配置を用いて設定した情報を保持したファイル:端子配置表,端子配置図)を指定されたフォルダに出力します。
前のトピックスへ
情報の記述
次のトピックスへ
端子配置表の出力
目次
概 要
端子配置表 パネルのオープン
端子配置図 パネルのオープン
情報の記述
レポート・ファイルの出力
端子配置表の出力
端子配置図の出力