2.5.2 端子配置図の出力

[ファイル]メニュー→[名前を付けて 端子配置図 を保存...]を選択し,レポート・ファイル(端子配置を用いて設定した情報を保持したファイル:端子配置図)を出力します。

なお,端子配置図の出力先は,[ファイル]メニュー→[名前を付けて 端子配置図 を保存...]を選択することによりオープンする名前を付けて保存 ダイアログで指定されたフォルダとなります。

図 2.13

端子配置図の出力

 

備考

すでに端子配置図が出力されていた場合,[ファイル]メニュー→[端子配置図 を保存]を選択することにより,該当図を上書きします。