フラッシュ・メモリを消去します。
[指定形式]
debugger.Erase(eraseOption = EraseOption.Code)
|
[引数]
|
|
eraseOption
|
オプションを指定します。
指定可能なオプションを以下に示します。
|
|
|
EraseOption.Code
|
コード・フラッシュ・メモリを消去します(デフォルト)。
|
EraseOption.Data
|
データフラッシュ・メモリを消去します。
|
EraseOption.External
|
外部空間にあるフラッシュ・メモリを消去します。
|
注意 | IECUBE,IECUBE2,シミュレータにはコード・フラッシュ・メモリの消去機能がないため,IECUBE,IECUBE2,シミュレータを使用する場合は,eraseOptionの省略,およびEraseOption.Codeの指定はできません。 |
[戻り値]
フラッシュ・メモリの消去に成功した場合 : True
フラッシュ・メモリの消去に失敗した場合 : False
[詳細説明]
- | eraseOptionで指定したフラッシュ・メモリを消去します。 |
[使用例]
>>>debugger.Erase()
True
>>>debugger.Erase(EraseOption.External)
False
>>>
|