パフォーマンス計測の結果を参照します。【RH850】【E1/E2/E20/Full-spec emulator】
[指定形式]
debugger.Performance.Get()
|
[引数]
なし
[戻り値]
パフォーマンス計測情報のリスト(詳細はPerformanceInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
- | パフォーマンス計測情報を,以下の形式で表示します。 |
[パフォーマンス測定イベント番号] [カウント数] [パフォーマンス計測のモード] [パフォーマンス計測の項目]
|
[使用例]
>>>pf = debugger.Performance.Get()
1 2030 MaxCount AllFetchCall
2 3000 MinCount AllFetchBranch
>>>print pf[0].Count
2030
>>>print pf[0].Mode
PerformanceMode.MaxCount
>>>
|