debugger.Performance.Information


パフォーマンス計測情報を表示します。【RH850】【E1/E2/E20/Full-spec emulator】

[指定形式]

debugger.Performance.Information()

[引数]

なし

[戻り値]

パフォーマンス計測情報のリスト(詳細はPerformanceEventInfoクラスを参照してください)

[詳細説明]

-

パフォーマンス計測情報を,以下の形式で表示します。

[パフォーマンス測定イベント番号] [パフォーマンス計測名] [状態] [開始アドレス] - [終了アドレス]

[使用例]

>>>pi = debugger.Performance.Information()
1 Pythonパフォーマンス計測001 Enable 0x00000200 - 0x00000300
>>>print pi.Enable
True
>>>print pi.StartAddress
0x00000200
>>>