プログラムの実行と停止

3. プログラムのリセット

1.ではプログラムのリセットと実行を1つのボタンで同時に行いましたが、プログラムのリセットのみを行うことも可能です。

「リセットボタン」をクリックしてください。

プログラムのリセットが行われ、プログラムカウンタ(PC)がプログラムの先頭に戻ります。

ワンポイントアドバイス

プログラムカウンタについて

プログラムカウンタ(PC)とは、次に実行するプログラムのアドレス情報を保持する制御レジスタです。RH850/F1Lでは、リセット信号の発生により、H’00000000がPCにセットされます。チュートリアルのプログラムでは、H’478番地がリセット後にセットされます。Cソースでのプログラム開発を効率化するため、CS+のデフォルト設定では、リセットボタンを押した場合、リセットアドレスからmain関数の初めまで実行してCソースを表示するようにしています。このような動作を変更する場合はRH850 E1(LPD)のプロパティの[ダウンロードファイル設定]で行うことができます。