ルネサス
ターゲットへロードモジュールファイルのダウンロードが完了しましたので、プログラムを実行することが可能です。まずは、プログラムの実行と停止を行います。
1. プログラムの実行
CPUをリセット後、プログラムを実行させます。
メニューの「リセット&実行ボタン」をクリックしてください。
プログラムが実行され、ステータスバーに[RUN]と表示されます。
RH850/F1LボードのLEDが1秒毎に点灯します。