作成するプログラムと,Renesas Starter Kit for RX111 (R0K505111S000BE)の概要を説明します。
1. 作成プログラムの概要
今回作成するプログラムは2つのLEDを交互に点滅させる簡単なプログラムです。プログラムの詳しい説明は付録の「サンプル・プログラムの説明」を参照してください。
LEDが交互に点滅します
2. Renesas Starter Kit for RX111 (R0K505111S000BE)の概要
ターゲット・ボードとして用いるR0K505111S000BE の概要は以下のとおりです。
スイッチは下記の通りに設定してください。
R0K505111S000BE について詳しく知りたい方は,付録の「R0K505111S000BEの仕様」を参照してください。
評価用LED0 :ポートB7(PB7)がLOWで緑色に発光します。
評価用LED1 :ポートA0(PA0)がLOWで橙色に発光します。
E1(14pinコネクタ) :オンチップ・デバッグに使用します。