CS+を使ったシステム開発の流れを説明します。
各システム開発フローに応じた,CS+の機能を説明します。
<CS+機能> |
|
<内容> |
コード生成機能 |
|
GUIを使った簡単な操作で,マイコンの内蔵周辺機能を動作させるプログラムを自動で生成する機能です。 |
|
|
|
エディット機能 /ビルド機能 |
|
プログラムの編集を行う機能です。プログラムの作成が終了したらビルドをします。 |
|
|
|
デバッグ機能 |
|
ビルドしたプログラムをダウンロードして実行し,期待動作になっているかデバッグを行う機能です。 |
|
|
|
解析機能 |
|
解析結果を視覚的に確認し,プログラムの性能や品質の向上を支援するための機能です。 |