プログラムの作成手順

 

作成するプログラムの作業手順を説明します。

※ CS+のインストールを完了してから作業を行って下さい。

 

コード生成

  :使用するマイコン内蔵修正機能の設定をします。設定が終わったらコード生成します。

 

 

コーディング

  :プログラムを編集します。

   (サンプル・プログラムをコピー&ペーストします。)

 

 

ビルド

  :プログラムをビルドします。

(エラーがでたら,プログラムを再編集してください。)

 

 

デバッグ

  :R0K505111S000BEとE1を用いてプログラムのデバッグをします。

 

                                                       

 

書き込み

  :E1を用いてプログラムをマイコンに書き込みます。