common.ViewOutput


CS+用Python関数の実行結果,またはエラー内容をPythonコンソールに表示する/しないを設定/参照します。

[指定形式]

common.ViewOutput = bool

[設定]

設定

説明

bool

CS+用Python関数の実行結果,またはエラー内容をPythonコンソールに表示するかどうかを設定します。

True :Pythonコンソールに表示します(デフォルト)。

False :Pythonコンソールに表示しません。

[参照]

現在の設定値

[詳細説明]

-

CS+用Python関数の実行結果,またはエラー内容をPythonコンソールに表示する/しないを設定/参照します。

[使用例]

>>>print common.ViewOutput
False
>>>common.ViewOutput = True