common.ConsoleClear


アクティブ・プロジェクト変更時にPythonコンソールの表示をクリアする/しないを設定/参照します。

[指定形式]

common.ConsoleClear = bool

[設定]

設定

説明

bool

アクティブ・プロジェクト変更時にPythonコンソールの表示をクリアするかどうかを設定します。

True :Pythonコンソールの表示をクリアします(デフォルト)。

False :Pythonコンソールの表示をクリアしません。

[参照]

現在の設定値

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクト変更時にPythonコンソールの表示をクリアする/しないを設定/参照します。

[使用例]

>>>print common.ConsoleClear
True
>>>common.ConsoleClear = False