common.Output


CS+用Python関数の実行結果,またはエラー内容を参照します。

[指定形式]

common.Output

[設定]

なし

[参照]

CS+用Python関数の実行結果,またはエラー・メッセージ(文字列)

注意

エラー・メッセージを参照できるのは,common.ThrowExceptプロパティで例外を発生させない(False)設定をしている場合のみです。

備考

次のCS+用Python関数が実行されるまで,参照内容を保持します。

[詳細説明]

-

CS+用Python関数の実行結果,またはエラー内容を参照します。

[使用例]

>>>debugger.Memory.Read("data")
0x0
>>>print common.Output
0