プロジェクトで使用するマイクロコントローラの変更を行います。
 
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
| 
- | プロジェクト・ツリー パネルにおいて,マイクロコントローラ・ノードを選択し,コンテキスト・メニュー→[マイクロコントローラを変更...]を選択 | 
[各エリアの説明]
使用するマイクロコントローラを選択します。
マイクロコントローラ一覧で選択するマイクロコントローラを簡易検索することができます。
マイクロコントローラを選択します。
指定可能なマイクロコントローラを愛称で分類し,一覧がツリー表示されます。
一覧からプロジェクトで使用するマイクロコントローラを選択すると,右側のボックスに以下の情報を表示します。
| 
- | 内蔵ROMサイズ[Kバイト]【RH850】【RX】 | 
| 
- | 内蔵RAMサイズ[バイト]【RH850】【RX】 | 
[機能ボタン]
|  |  | 
| 
OK | 
本ダイアログをクローズし,設定した条件でマイクロコントローラを変更します。 
なお,本ボタンは変更先のマイクロコントローラが現在のマイクロコントローラと同じ場合,またはマイクロコントローラ一覧で愛称を選択している場合は無効となります。 | 
| 
キャンセル | 
設定した条件を破棄し,本ダイアログをクローズします。 | 
| 
ヘルプ | 
本ダイアログのヘルプを表示します。 |