ハードウェア・マニュアルに記載されているレジスタ情報を検索する機能を提供します。
エディタ パネルやSFR パネル【RL78】/IOR パネル【RX】などに表示されているレジスタ情報にマウス・カーソルを合わせることで,自動的にレジスタ情報を検索することもできます。
| 
備考 1. | ハードウェア・マニュアル,およびレジスタ情報は,ルネサスWebサイトより自動的にプロジェクト・フォルダのSmartManual Docsフォルダにダウンロードされます。 | 
| 
備考 2. | ハードウェア・マニュアルとテクニカル・アップデートはスマート・ブラウザー パネルで最新版があるか確認してください。ハードウェアマニュアルはSmartManual Docsフォルダにダウンロードされたものより新しくなっていることがあります。 | 
| 
図 A.24 | スマート・マニュアル パネル【RL78】 | 
 
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
| 
- | [表示]メニュー → [スマート・マニュアル]を選択 | 
| 
- | ソリューション一覧 パネル上の[スマート・マニュアル]ボタンをクリック | 
| 
- |  がONの場合,本パネルを自動的に隠した状態(「2.10.1  パネルを自動的に隠す」参照)で,エディタ パネル,逆アセンブル パネル,SFR パネル【RL78】/IOR パネル【RX】,ウォッチ パネルに表示されているI/Oレジスタ上にマウス・カーソルを移動
 | 
| 
備考 | [ESC]キーを押下したりキャレットやフォーカスを移動したりすると,本パネルは元の隠した状態に戻ります。 | 
[各エリアの説明]
マニュアル・エリアに表示しているレジスタ情報の対象デバイスを表示します。
検索して見つかったレジスタの情報を表示します。
なお,表示している情報を利用する際は,必ずドキュメント免責事項を確認してください。
| 
備考 | ドキュメント免責事項はツールバーのボタンから確認可能です。 | 
[ツールバー]
| 
  | 
テキスト・ボックスに文字列を入力すると,ヒットするI/Oレジスタの候補がリスト表示されます。リストから選択したI/Oレジスタのマニュアルを検索します。 | 
| 
  | 
本ボタンがONの場合,パネルを自動的に隠した状態で,エディタ パネル,逆アセンブル パネル,SFR パネル【RL78】/IOR パネル【RX】,ウォッチ パネルに表示されているI/Oレジスタ上にマウス・カーソルを移動すると,パネルを表示し,I/Oレジスタを自動で検索します。 
[ESC]キーを押下したりキャレットやフォーカスを移動したりすると,パネルは元の隠した状態に戻ります。 | 
| 
  | 
表示内容をパネルの横幅に合わせます。 | 
| 
  | 
表示内容をパネルの縦幅に合わせます。 | 
| 
  | 
ハードウェア・マニュアルのPDFファイルをWindowsで関連付けられたアプリケーションで開きます。 | 
| 
  | 
ドキュメント免責事項を表示するためのカスケード・メニューを表示します。 | 
| 
  | 
ドキュメント免責事項 | 
表示しているドキュメントに関する免責事項を表示します。 | 
 
===========
Copyright Pieter van Ginkel (C) 2012-2015
https://github.com/pvginkel/PdfiumViewer
This software includes the work that is distributed in the Apache License 2.0.
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
===========