-   
 
 ref_tsk
 iref_tsk
 
-   
 
 ER      ref_tsk ( ID tskid, T_RTSK *pk_rtsk );
 ER      iref_tsk ( ID tskid, T_RTSK *pk_rtsk );
 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 ID      tskid;
 
 | 
 | 
| 
 | 
 T_RTSK  *pk_rtsk;
 
 | 
 | 
 
 
 typedef struct  t_rtsk {
         STAT    tskstat;        /*現在状態*/
         PRI     tskpri;         /*現在優先度*/
         PRI     tskbpri;        /*ベース優先度*/
         STAT    tskwait;        /*待ち要因*/
         ID      wobjid;         /*待ちオブジェクトID*/
         TMO     lefttmo;        /*タイムアウトするまでの時間*/
         UINT    actcnt;         /*起動要求数*/
         UINT    wupcnt;         /*起床要求数*/
         UINT    suscnt;         /*サスペンド要求数*/
 } T_RTSK;
 
 | 
 
 tskidで指定されたタスクのタスク詳細情報(現在状態,現在優先度など)を
pk_rtskで指定された領域に格納します。
 
 -	 
tskstatタスクの現在状態が格納されます。
 
 -	 
tskpriタスクの現在優先度が格納されます。
tskpriは,
tskstatがTTS_DMT以外の場合のみ有効です。
 
 -	 
tskbpriタスクのベース優先度が格納されます。
tskbpriは,
tskstatがTTS_DMT以外の場合のみ有効です。
 
 -	 
tskwaitタスクの待ち要因(WAITING状態の種類)が格納されます。
tskwaitは,
tskstatがTTS_WAIまたはTTS_WASの場合のみ有効です。
 
 -	 
wobjid待ち対象のオブジェクト(セマフォ,イベントフラグなど)のIDが格納されます。
wobjidは,
tskwaitがTTW_SEM,TTW_FLG,TTW_SDTQ,TTW_RDTQ,TTW_MBX,TTW_MTX,TTW_SMBF,TTW_RMBF,TTW_MPF,またはTTW_MPLの場合のみ有効です。
 
 -	 
lefttmo タイムアウトまでの残り時間(単位:ミリ秒)が格納されます。永久待ちの場合は,
TMO_FEVRが格納されます。
lefttmoは,
tskstatがTTS_WAIまたはTTS_WASの場合で,かつ
tskwaitがTTW_DLY以外の場合のみ有効です。
 
 備考	 TTW_DLYの場合は,lefttmoは不定となります。
 
 -	 
actcntタスクの起動要求数が格納されます。
 
 -	 
wupcntタスクの起床要求数が格納されます。
wupcntは,
tskstatがTTS_DMT以外の場合のみ有効です。
 
 -	 
suscntタスクのサスペンド要求数が格納されます。
suscntは,
tskstatがTTS_DMT以外の場合のみ有効です。
 
 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 -	 非タスクから本サービス・コールを発行した際, tskidに TSK_SELFを指定した。
  
 | 
| 
 | 
 | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
  
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
  
 備考	 タスクからiref_tskを発行した場合,および非タスクからref_tskを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
  
 |