ori


論理和を行います。(Or Immediate)

[指定形式]

-

ori imm, reg1, reg2

 

immに指定できるものを次に示します。

-

32ビット幅までの値を持つ絶対値式

-

相対値式

-

上記のものにHIGHW,LOWW,またはHIGHW1を適用したもの

[機能]

第1オペランドに指定した絶対値式,相対値式,あるいは,HIGHW,LOWW,またはHIGHW1を適用した値と,第2オペランドに指定したレジスタ値の論理和をとり,結果を第3オペランドに指定したレジスタに格納します。

[詳細説明]

-

immに次のものを指定した場合,アセンブラでは,機械語命令のori命令注1が1つ生成されます。

(a)

0〜65535の範囲の絶対値式

ori     imm16, reg1, reg2
ori     imm16, reg1, reg2

(b)

!label,または%labelを持つ相対値式注2

ori     !label, reg1, reg2
ori     !label, reg1, reg2
ori     %label, reg1, reg2
ori     %label, reg1, reg2

(c)

HIGHW,LOWW,またはHIGHW1を適用したもの

ori     imm16, reg1, reg2
ori     imm16, reg1, reg2

注 1.

機械語命令のori命令は,第1オペランドに0〜65535(0〜0xFFFF)のイミーディエトをとります。

注 2.

!label,%label は16ビットの値(ゼロ拡張)として取り扱います。

 

-

immに次のものを指定した場合,アセンブラでは,命令展開が行われ,1つ,または複数個の機械語命令が生成されます。

(a)

-16〜-1の範囲の絶対値式

reg2がr0の場合

ori     imm5, reg1, r0
mov     imm5, r1
or      reg1, r1

reg1=reg2の場合

ori     imm5, reg1, reg2
mov     imm5, r1
or      r1, reg2

上記以外の場合

ori     imm5, reg1, reg2
mov     imm5, reg2
or      reg1, reg2

(b)

-32768〜-17の範囲の絶対値式

reg2がr0の場合

ori     imm16, reg1, r0
movea   imm16, r0, r1
or      reg1, r1

reg1=reg2の場合

ori     imm16, reg1, reg2
movea   imm16, r0, r1
or      r1, reg2

上記以外の場合

ori     imm16, reg1, reg2
movea   imm16, r0, reg2
or      reg1, reg2

(c)

上記の範囲を越える絶対値式

<1>

immの値の下位16ビットがすべて0の場合

reg2がr0の場合

ori     imm, reg1, r0
movhi   HIGHW(imm), r0, r1
or      reg1, r1

reg1=reg2の場合

ori     imm, reg1, reg2
movhi   HIGHW(imm), r0, r1
or      r1, reg2

上記以外の場合

ori     imm, reg1, reg2
movhi   HIGHW(imm), r0, reg2
or      reg1, reg2

<2>

上記以外の場合

reg2がr0の場合

ori     imm, reg1, r0
mov     imm, r1
or      reg1, r1

reg1=reg2の場合

ori     imm, reg1, reg2
mov     imm, r1
or      r1, reg2

上記以外の場合

ori     imm, reg1, reg2
mov     imm, reg2
or      reg1, reg2

(d)

sdata/sbss属性セクションに定義を持つラベルの$labelを持つ相対値式

reg2がr0の場合

ori     $label, reg1, r0
movea   $label, r0, r1
or      reg1, r1

reg1=reg2の場合

ori     $label, reg1, reg2
movea   $label, r0, r1
or      r1, reg2

上記以外の場合

ori     $label, reg1, reg2
movea   $label, r0, reg2
or      reg1, reg2

(e)

#label,またはlabelを持つ相対値式,およびsdata/sbss属性セクションに定義を持たないラベルの$labelを持つ相対値式

reg2がr0の場合

ori     #label, reg1, r0
mov     #label, r1
or      reg1, r1
ori     label, reg1, r0
mov     label, r1
or      reg1, r1
ori     $label, reg1, r0
mov     $label, r1
or      reg1, r1

reg1=reg2の場合

ori     #label, reg1, reg2
mov     #label, r1
or      r1, reg2
ori     label, reg1, reg2
mov     label, r1
or      r1, reg2
ori     $label, reg1, reg2
mov     $label, r1
or      r1, reg2

上記以外の場合

ori     #label, reg1, reg2
mov     #label, reg2
or      reg1, reg2
ori     label, reg1, reg2
mov     label, reg2
or      reg1, reg2
ori     $label, reg1, reg2
mov     $label, reg2
or      reg1, reg2

[フラグ]

CY

OV

0

S

演算結果のワード・データのMSBが1の場合1,そうでない場合0

Z

結果が0になった場合1,そうでない場合0

SAT