hsw


ワード・データのハーフワード・スワップを行います。(Half-word Swap Word)

[指定形式]

-

hsw reg1, reg2

[機能]

第1オペランドに指定したレジスタ値を,ハーフワード・スワップして,第2オペランドに指定したレジスタに格納します。

[詳細説明]

アセンブラでは,機械語命令のhsw命令が1つ生成されます。

[フラグ]

CY

演算結果のワード・データ中に0のハーフワードが1つ以上含まれる場合1,そうでない場合0

OV

0

S

演算結果のワード・データのMSBが1の場合1,そうでない場合0

Z

演算結果のワード・データが0になった場合1,そうでない場合0

SAT