-use_recipf 【V2.00.00以降】


recipf命令を生成します。

[指定形式]

-use_recipf

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

recipf.d,recipf.s命令を生成します。

-

本オプションを複数回指定した場合,1回指定した場合と同じ意味になります。このとき,警告を出力しません。

-

-Xcpuオプション,または-XfloatオプションでFPUを使用しない設定にした場合,本オプションを無視します。このとき,警告を出力しません。

[備考]

本オプション指定によりrecipf命令を生成した場合,演算結果が本オプションを指定しない場合と異なる可能性があります。

recipf命令は,常にFPUの不正確演算例外を発生させるため,適切にFPU例外処理を設定してください。