PIROD機能を有効にします。
[指定形式]
PIROD機能を無効にします。
[詳細説明]
- | PIROD機能とは,const変数や文字列リテラルなどの,定数データの配置先セクションを位置独立にする機能です。 |
PIROD機能の詳細については,「4.2.4.1 関数とデータのセクション割り当て」「8.6 PIC/PID機能」を参照してください。
- | 本オプションを指定すると,定数データの出力先セクションを,const属性セクションからpcconst32属性セクションに変更します。 |
- | pcconst32属性セクションに配置した定数データに対する参照は,すべてPC相対で行います。これによって,pcconst32属性セクションは,リンク後に任意のアドレスに配置することができます。 |
- | 本オプション指定時は,既定義マクロ__PIRODが有効になります。 |
- | -picオプションと同時に指定しない場合,エラーとなります。 |
- | -Omap,-Osmapオプションと同時に指定した場合,エラーとなります。 |