-insert_dbtag_with_label 【V1.06.00以降】


dbtag命令の挿入を制御します。

[指定形式]

-insert_dbtag_with_label=file, line, label, tagid

 

-

省略時解釈

dbtag命令の挿入を行いません。

[詳細説明]

-

ソース・デバッグ情報の出力を元にして,指定した位置にローカル・ラベルとdbtag命令を挿入します。

-

本オプション指定時は,-gオプションも同時に有効になります。

-

本機能はCS+経由での使用が前提であり,ユーザは直接使用しません。