3.2.2 オプション情報

コマンドライン、サブコマンドファイルで指定したオプション列を出力します。

オプション情報の出力例を示します(rlink -subcommand=test.sub -list -show指定時)。

(test.subの内容)
INPUT test.obj
*** Options ***
-sub=test.sub     (1)
INPUT test.obj    (2)
-list             (1)
-show             (1)

項番

説明

(1)

コマンドライン、サブコマンドで指定したオプション列を、指定順に出力します。

(2)

サブコマンドファイルtest.sub内のサブコマンドです。