2.4.6 プロジェクト・フォルダをエクスプローラで開く

プロジェクト・ツリーから,プロジェクト(メイン・プロジェクト,またはサブプロジェクト)のプロジェクト・ファイルが存在しているフォルダをエクスプローラで開くことができます。

プロジェクト・ノード,またはサブプロジェクト・ノードを選択し,コンテキスト・メニューの[エクスプローラでフォルダを開く]を選択してください。

図 2.23

[エクスプローラでフォルダを開く]項目(プロジェクトの場合)

備考

各ファイルのコンテキスト・メニューの[エクスプローラでフォルダを開く]を選択した場合は,選択しているファイルが存在しているフォルダをエクスプローラで開きます。