ビルドの実行は,サブプロジェクト,メイン・プロジェクトの順で行いますが,複数のサブプロジェクトを追加している場合,サブプロジェクトのビルド順はプロジェクト・ツリーでの表示順となります。
プロジェクト・ツリーでのサブプロジェクトの表示順を変更するには,移動するサブプロジェクトをドラッグし,移動先でドロップしてください。
ただし,依存プロジェクトを設定している場合は,依存プロジェクトのビルドを優先して行います。
依存プロジェクトの設定は,[プロジェクト]メニュー→[依存プロジェクト設定...]を選択することでオープンする依存プロジェクト設定 ダイアログで行います。
[プロジェクト]で依存元プロジェクトを選択し,依存プロジェクトとして参照するプロジェクトを[依存プロジェクト]のチェック・ボックスにより選択したのち,[OK]ボタンをクリックします。
SubProject1→SubProject2→SubProject3→SubProject4→MainProject
SubProject1の依存プロジェクトとしてMainProject,SubProject2を設定し,SubProject2の依存プロジェクトとしてSubProject4を設定した場合,ビルド順は以下のようになります。 |
SubProject4→SubProject2→MainProject→SubProject1→SubProject3