2.4.8 CubeSuite+のプロジェクトを開く

ビルド・ツールがCC-RX V2.02.00未満,またはCC-RH V1.01.00未満であるCubeSuite+のプロジェクトは,以下の方法によりCS+でも開くことができます。

(1)

コンパイラ・パッケージのインストール

CubeSuite+のインストール・フォルダからコンパイラの該当バージョンのフォルダをコピーし,CS+のインストール・フォルダにペーストします。

 

コピー元 : CubeSuite+のインストール・フォルダ\CubeSuite+\CC-XX\Vx.xx

ペースト先 : CS+のインストール・フォルダ\CC\CC-XX

注意

本操作を行うには,Windowsの管理者権限が必要です。

(2)

CubeSuite+のプロジェクトのオープン

CS+の[プロジェクト]メニュー→[プロジェクトを開く...]を選択し,CubeSuite+のプロジェクト・ファイルを選択します(「(1) 既存のプロジェクトを開く」参照)。

(3)

コンパイラ・パッケージのバージョン設定

ビルド・ツールの[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで該当バージョンを選択します(「2.5 ビルド・ツールのバージョンを変更する」参照)。

注意

上記の方法でコンパイラ・パッケージをインストールした場合,統合アンインストーラでアンインストールすることはできません。アンインストールする場合は,エクスプローラなどでコピーしたフォルダをすべて削除してください。