2.3.6 フローティング・ライセンスの初期設定を行う

フローティング・ライセンスを使用するには初期設定が必要です。

注意

クライアントの初期設定は,サーバの初期設定が完了した後に行ってください。

(1)

ライセンス・マネージャのオプション ダイアログを開く

ライセンス・マネージャウインドウで[オプション]ボタンをクリックします。

図 2.9

ライセンス・マネージャ ウインドウ

 

ライセンス・マネージャのオプション ダイアログがオープンします。

(2)

サーバに接続する

[サーバ・アドレス]に,ライセンス・サーバのIPアドレス(例:192.168.0.1)またはホスト名(例:license.example.com)を,[ポート]にライセンス・サーバ管理者が設定したポート番号を入力します。設定内容はライセンス・サーバ管理者に確認してください。入力完了後,[有効にする]ボタンをクリックしてください。

図 2.10

ライセンス・マネージャのオプション ダイアログ(無効)

 

ライセンス・サーバへの接続に成功すると,以下の図のように表示が変わります。

図 2.11

ライセンス・マネージャのオプション ダイアログ(有効)

 

[OK]ボタンをクリックしてダイアログをクローズします。