2.3.2 ライセンスの使用状況を確認する

ライセンス・マネージャ ウインドウを起動すると,ライセンス・エリアに有効な登録済みライセンスのリストが表示されます。

図 2.1

ライセンス・マネージャ ウインドウ

 

使用中のライセンスはライセンス名が太字で表示され,左側に使用状況を示すアイコンが表示されます。

 

ノードロック・ライセンス(permanent)として使用中です。

 

ノードロック・ライセンス(annual)として使用中です。

 

ノードロック・ライセンス(annual)として使用中です。(使用期限が近づいています。)

 

ノードロック・ライセンス(annual)の使用期限を過ぎたため使用できません。

 

フローティング・ライセンスとして使用中です。

 

フローティング・ライセンス(オフライン使用モード)として使用中です。

 

表示内容が古い場合は[最新の状態に更新]をクリックして表示を更新します。

図 2.2

使用状況の表示を更新

 

また,ライセンス名を選択すると,下部にライセンスの使用状況が表示されます。

図 2.3

使用状況の詳細

 

ライセンスが使用できない場合,コンパイラの使用に以下の制限が生じます。

コンパイラ

仕様 ・ 性能

試用期限

CC-RL

CC-RX

CC-RH

試用期限内は製品版(professional版)と同じ。

試用期限を過ぎると各MCUにより以下の制限があります。

[RH850ファミリ]

リンク・サイズを256Kバイト以内に制限しています。professional版の機能は使用できません。

[RXファミリ]

リンク・サイズを128Kバイト以内に制限しています。 professional版の機能は使用できません。

[RL78ファミリ]

リンク・サイズを64Kバイト以内に制限しています。 professional版の機能は使用できません。

60日

初めて評価版ソフトウェアツールをインストールした後,最初にビルドを行った日から60日間の試用期間があります。

試用期間内は,機能に制限はありません。

61日目以降は,リンク・サイズ,professional版の機能が制限されます。

CA78K0

CA78K0R

CA850

CX

無償評価版では各MCUにより以下の制限があります。

[V850ファミリ]

生成できるプログラム・サイズは,256KBまでです。

[RL78ファミリ,78K0R,78K0]

使用可能なメモリの範囲は内部ROMの64KB(0-FFFFh)と内部RAMに制限しています。

なし

(リンク・サイズは制限されます。)