3.2.2 クロックコントローラ

以下に,コード生成がクロックコントローラ(リセット機能,オンチップ・デバッグ機能などを含む)用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.2

クロックコントローラ用API関数

API関数名

機能概要

R_CGC_Create

クロック発生回路(リセット機能,オンチップ・デバッグ機能などを含む)を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_CGC_Create_UserInit

クロック発生回路(リセット機能,オンチップ・デバッグ機能などを含む)に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_CGC_CK_Output_Enable

CK端子からのクロック出力を許可します。

R_CGC_CK_Output_Disable

CK端子からのクロック出力を禁止します。