ルネサス
以下に,コード生成がシリアルコミュニケーションインタフェース3用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.9
シリアルコミュニケーションインタフェース3用API関数
API関数名
機能概要
R_SCI3m_Create
シリアルコミュニケーションインタフェース3を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_SCI3m_Create_UserInit
シリアルコミュニケーションインタフェース3に関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_sci3m_interrupt_receive
割り込み要因TXI(送信FIFOデータエンプティ(TDFE)による割り込み)の発生に伴う処理を行います。
r_sci3m_interrupt_error
割り込み要因RXI(受信FIFOデータフル(RDF)による割り込み)の発生に伴う処理を行います。
r_sci3m_interrupt_send
割り込み要因BRI(ブレーク(BRK)またはオーバラン(ORER)による割り込み)の発生に伴う処理を行います。
r_sci3m_interrupt_sendend
割り込み要因DRI(受信データレディ(DR)による割り込み)の発生に伴う処理を行います。
r_sci3m_callback_receiveend
割り込み要因TEI(トランスミットエンド(TEND)による割り込み)の発生に伴う処理を行います。
r_sci3m_callback_sendend
割り込み要因ERI(フレーミングエラーまたはパリティエラー(ER)による割り込み)の発生に伴う処理を行います。
r_sci3m_callback_error
トランスミットエンド割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_SCI3m_Start
SCI3通信を待機状態にします。
R_SCI3m_Stop
SCI3通信を終了します。
R_SCI3m_Send
調歩同期式モードで,送信を開始します。
R_SCI3m_Receive
調歩同期式モードで,受信を開始します。
R_SCI3m_Multiprocessor_Send
クロック同期式モードで,送受信を開始します。
R_SCI3m_Multiprocessor_Receive