チャネル 0, 1 の D/A 変換を一括許可する
[GUI設定例]
12ビットD/Aコンバータ |
||||
DA |
使用する | |||
D/Aコンバータ動作設定 |
使用する | |||
D/ A変換制御設定 |
チャネル0、1のD/A変換を一括許可 | |||
データ形式 |
右詰め | |||
DA0を使用 |
使用する | |||
DA0 |
出力アンプを使用しない | |||
DA1を使用 |
使用する | |||
DA1 |
出力アンプを使用しない | |||
D/A A/D同期設定 |
使用しない |
[API設定例]
r_cg_main.c
void main(void)
{
R_MAIN_UserInit();
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Set the DA0 converter value */
R_R12DA0_Set_ConversionValue(1000U);
/* Set the DA1 converter value */
R_R12DA1_Set_ConversionValue(2000U);
/* Enable the DA0DA1 synchronize converter */
R_R12DA_Sync_Start();
while (1U)
{
;
}
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}