ルネサス
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
12ビットD/A コンバータ(R12DA)
R_R12DAn_Start
API 関数
>
関数リファレンス
>
12ビットD/A コンバータ(R12DA)
R_R12DA
n
_Start
D/A
変換を開始します。
[
指定形式
]
void R_R12DA
n
_Start ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_R12DA_Create
次のトピックスへ
R_R12DAn_Stop
目次
R_R12DA_Create
R_R12DAn_Start
R_R12DAn_Stop
R_R12DAn_Set_ConversionValue
R_R12DA_Sync_Start
R_R12DA_Sync_Stop
R_R12DA_Create_UserInit
使用例