ルネサス
以下に、コード生成ツールが12 ビット D/A コンバータ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.32 12 ビット D/A コンバータ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_R12DA_Create
12 ビットD/A コンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_R12DAn_Start
D/A 変換を開始します。
R_R12DAn_Stop
D/A 変換を終了します。
R_R12DAn_Set_ConversionValue
D/A 変換を行うデータを設定します。
R_R12DA_Sync_Start
D/A 一括変換を開始します。
R_R12DA_Sync_Stop
D/A 一括変換を終了します。
R_R12DA_Create_UserInit
12 ビットD/A コンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
More:
使用例