r_cmt_cmin_interrupt

コンペアマッチ割り込み(CMIn)の発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、現在カウント値コンペア・マッチ・タイマ・カウンタ(CMCNT)の値と規定カウント値コンペア・マッチ・タイマ・コンスタント・レジスタ(CMCOR)の値が一致した場合に発生するコンペアマッチ割り込み(CMIn)に対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

static void    r_cmt_cmin_interrupt ( void );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし