ルネサス
以下に、コード生成ツールがコンペア・マッチ・タイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.20 コンペア・マッチ・タイマ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_CMTn_Create
コンペア・マッチ・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_CMTn_Create_UserInit
コンペア・マッチ・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_cmt_cmin_interrupt
コンペアマッチ割り込み(CMIn)の発生に伴う処理を行います。
R_CMTn_Start
チャネルnのカウントを開始します。
R_CMTn_Stop
チャネルnのカウントを終了します。
More:
使用例