ルネサス
top
RX APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
コンペア・マッチ・タイマ(CMT)
R_CMTn_Start
API 関数
>
関数リファレンス
>
コンペア・マッチ・タイマ(CMT)
R_CMT
n
_Start
チャネル
n
のカウントを開始します。
[
指定形式
]
void R_CMT
n
_Start ( void );
備考
n
はチャネル番号を意味します。
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
r_cmt_cmin_interrupt
次のトピックスへ
R_CMTn_Stop
目次
R_CMTn_Create
R_CMTn_Create_UserInit
r_cmt_cmin_interrupt
R_CMTn_Start
R_CMTn_Stop
使用例